This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:关于时钟锁定检测

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758871/lmk04610-about-the-clock-lock-detect

器件型号:LMK04610

您好!

  我最好的朋友,在数据表 第112页,最短锁定时间的含义是什么? 根据 froum、当我选择最大 PLL1_DLD_CNT (__LW_AT__0xffffffff)时、时钟锁定速度比   最小 PLL1_DLD_CNT (__LW_AT__0xFFFF)在频谱分析,中非常快、并且 PLL1_WND_SIZE 设置为63ns,、因此结果是从 froum 扩散、因为我认为 PLL1_DLNT_SIZE  值可能 会更长 你帮我做详细的解释、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是一个考虑模拟锁定的愚蠢的超时计数。  对于这个示例、如果 FPD = 40MHz 并且 PLL_DLD_CNT=10000、它显示250us。  这假设环路带宽无限。  我们的想法是 PLL 立即锁定、但延迟为250us。  但是、如果您具有1Hz 环路带宽、PLL 首先必须锁定、然后再增加250us。  我认为这样做的目的是避免锁定检测信号抖动。 如果您考虑它、当 PLL 锁定时、频率将过冲、然后围绕目标值振铃、因此您不想在锁定稳定之前声明锁定。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean Banerjee

       感谢您的回答,我已经了解 了锁定检测功能,但我不理解 为什么 PLL_DLD_CNT 会影响 时钟 锁定的速度,正如您所说的那样, 更大的是 PLL_DLD_CNT , 模拟 锁定越长,这是 因为当我将 PLL_DLD_CNT 设置 为最大时钟(0xffffffff)时会出现额外的 tme、Burt 比 MIN (0xFFFF),快得多、这与理论相反。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当频率处于锁定状态时、围绕目标值振铃可能会使用一次 PLL_DLD_CNT (0xFFFF)、但可以多次使用 PLL_DLD_CNT (0xFFFF)并在"锁定-锁定-解锁-保持-退出保持-锁定"循环中聊天。
    在这种情况下、请通过状态引脚 tunePLL_DLD_CNT 值监控锁定状态和保持状态、以查找合适的值。
    目标从锁定状态变为锁定状态、不存在保持状态。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn

        感谢您的回答,这意味着 Digtal Lock Decet Frequency Accuracuy 与时钟锁定时间没有直接关系?因为我认为 频率 Accuracuy 决定时钟锁定 而不是时钟锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当发生解锁/保持时、它不是一个比例函数、尤其是当基准噪声很大或不稳定时。