This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE913:以太网 PHY 的参考时钟

Guru**** 2986400 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE913, LMK04906, CDCI6214, LMK00804B, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758400/cdce913-reference-clock-for-ethernet-phy

器件型号:CDCE913
主题中讨论的其他器件: LMK04906、 CDCI6214、 LMK00804B、 LMK00105

大家好、

CDCE913是否可用于以太网 PHY 的参考时钟、即使通过 PHY 也不建议将88E1510等 PLL 生成的时钟作为附加文件? 感谢您的支持。  

此致、

佐崎武

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeshi-San、

    查看这一点、我发现他们需要4ps 的输入抖动(12K-20MHz)。 一般而言、我们的器件具有集成 PLL、可以实现优于50fs (100Hz-100MHz)的性能、因此我认为本数据表中的这条第一条语句可能非常宽泛、也可能来自旧数据表。

    根据时钟架构工具、CDCE913抖动为20ps、因此该器件对于抖动可能过高(fout=156.25MHz)。 也许可以考虑 LMK04906或 LMK061系列中可轻松实现<1ps 抖动的器件。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:
    感谢您的评论。 我有2个问题。 LMK04906的6个输出对于客户应用来说太大。 3或4输出就足够了、可以使用1或2。 是否还有其他选项、如 LMK04906用于以太网 phy? 此外、LMK061是指 LMK61吗? 感谢您的支持。
    此致、
    佐崎武
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Takeshi-San、
    88E1510需要25MHz 1.8V LVCMOS 时钟。 有多种时钟解决方案可供您参考。
    1.25MHz 1.8V LVCMOS XO (不是 TI 的解决方案)
    2.25MHz XTAL + CDCI6214 (时钟发生器最多可提供5个通道的1.8V LVCMOS 输出)
    3. 25MHz 3.3V LVCMOS XO +时钟缓冲器(1.8V LVCMOS 输出、LMK00804B 1:4或 LMK00105 1:5)

    此致、
    肖恩