This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请为在射频频率为600MHz ~ 1GHz 时运行的过零检测器推荐合适的比较器器器件

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758445/please-recommend-proper-comparator-part-for-zero-crossing-detector-operating-at-rf-frequency-600-mhz-1-ghz

您好!

我正在寻找适合在射频频率为600MHz ~ 1GHz 的过零检测器的比较器器器件。

我需要 这样一个使用您推荐的比较器的 ZCD 电路。

我是 ZCD 的初学者。

因此、如果该 ZCD 中应包含电阻器和 zenor 二极管、请让我知道电阻器、Zenor 二极管的每个详细值。

如果您能给我带来好处、我将不胜感激。

谢谢你。

此致、

P. Dary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    关闭此线程、因为它是重复帖子。 我们将回答最初发布的问题。
    卡盘