This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCI6214:电平转换器时钟

Guru**** 2831025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318, CDCM6208, LMK04832, LMK04616, LMK05028, CDCI6214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/758253/cdci6214-level-translator-clock

器件型号:CDCI6214
主题中讨论的其他器件:LMK03318CDCM6208LMK04832LMK04616LMK05028

大家好、

我们是否有用于两种不同条件的时钟转换器?

项目1:

161.132185 CML 至25 LVCMOS

项目2:

156.25 CML 至25 LVCMOS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、
    请允许我修改我的问题。
    项目1:

    2*161.132185 CML 至2*25 LVCMOS

    项目2:

    3*156.25 CML 至3*25 LVCMOS


    下面的竞争对手器件、
    ICS840271I 和 ICS840272I
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不确定3星和2星的含义。 他们是否想要获取3或2个输入并能够在它们之间进行选择? 然后产生2或3个输出?

    考虑 LMK03318或 CDCM6208。

    如果它们需要大于2个输入、请考虑使用一个缓冲器、该缓冲器可以在另外两个输入之间切换并与上面的一起使用。 否则、LMK04832可在单环路或双环路模式下支持3个输入、而 LMK05028和 LMK04616可支持4个输入。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tim、我们是否使用时钟转换器而不是时钟发生器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bonnie、您好!
    时钟转换器也基于 PLL 电路。 您似乎需要1:1时钟转换器、那么我们的 CDCI6214 (2:4)、CDCM6208 (2:8)具有太多的输出。 建议结合整个电路板时钟树、那么 TI 的时钟发生器比多个独立的时钟器件更节省成本。

    此致
    肖恩