This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03328:是否存在寄存器设置规则?

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK03328

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757750/lmk03328-is-there-a-rule-for-register-setting

器件型号:LMK03328

大家好、

请告诉我寄存器设置规则。
我在硬引脚模式下启动器件、然后对寄存器进行重新编程。

我在输出时钟时更改寄存器、但设置的频率不会输出。

但是、在将 PLL 设置为断电并重写设置并再次返回 PLL 后、将获得设置的频率。

寄存器设置中是否有这样的规则?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    寄存器写入后、LMK03328可能需要 VCO 校准。 将 RESETN_SW 位 R12.7切换为启动 VCO 校准。 有关更多信息、请参阅数据表第10.4.11节。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、
    感谢你的答复。
    设置所有寄存器后、将 R12.7设置为0、然后将其设置为1。
    假设的频率已获得。

    此致、