This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03806:LMK03806功率耗散

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03806

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757722/lmk03806-lmk03806-power-dissipation

器件型号:LMK03806

你好

我使用的 LMK03806具有来自 OSC、VCO 的100MHz 输入、2400MHz、

一个 100MHz LVCMOS 的 CLKOUT_0、1打开

一个100MHz LVCMOS 的 CLKOUT_6、7开路  

对于1200MHz LVPECL (1.2V @ 240 Ω)、CLKOUT_10、11开路

请告诉我、如果我正确计算了 LMK 功耗:

核心: 122,基本:17.3,ClkOut 组:2 x 2.8,DIVIDORS (全部3个波纹25):3x25.5,LVPECL:30,LVCMOS:2x 36.5

总电流:324mA

总功率:324 x 3.3 = 1070mW

总 LMK 功率= 总功率- Ext_RES = 1070 - 40 = 1030mW                      (有关1.2V LVPECL @ 240ohm、请参阅表43)

谢谢

Amnon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您已正确执行计算。

    Alan