This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04826:LMK04826除 LVCMOS 外的 fDCLKout 最大值

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04826

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757495/lmk04826-lmk04826-maximum-fdclkout-for-other-than-lvcmos

器件型号:LMK04826

Hellow、

 

我的客户对 LMK04826最大输出频率有疑问。

 

除了 LVCMOS、对于所有 LVPECL、LVDS、HSDS 和 LCPECL 情况、fDCLKout 可以是 VCO0最大值(1970MHz)还是 VCO1最大值(2505MHz)?

 

如果使用模拟延迟、最大值为1536MHz?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hirano-San、

    可以使用这些高达3100 MHz 的输出频率。 但是、随着频率的增加、输出振幅将会降低。

    正确、如果使用模拟延迟、则典型的最大输出频率为1536MHz。 当使用具有奇数分频值的模拟延迟时、请务必启用占空比校正。 请注意、使用模拟延迟将导致本底噪声增加。

    73、
    Timothy