This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:CPout1电压电平

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757345/lmk04828-cpout1-voltage-level

器件型号:LMK04828

大家好、团队、

对于 LMK04828、是否可以在无 CLKin0/0*、CLKin1/1*、CLKin2/2*输入条件下生成1.65V 的 CPout1电压电平?  

此致、

爱丽丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alice、

    这很有可能。  编程 MAN_DAC_EN = 1、MAN_DAC = 512、然后强制保持(如果您尚未在其中)、FORCE_HOLDOVER + 1。

    您可以通过更改 MAN_DAC 值来调整电压。

    73、
    Timothy