This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2491:CPOUT 上的噪声问题

Guru**** 2948920 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2491, PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757058/lmx2491-noise-issue-on-cpout

器件型号:LMX2491
主题中讨论的其他器件: PLLATINUMSIM-SW

尊敬的所有人:

 LMX2491的 CPOUT (恰好是 VCO 后的环路滤波器)上存在噪声问题。

该噪声在 VCO 节点上显示在环路滤波器之后、如以下波形。

 我认为环路滤波器或寄存器设置存在一些问题。

请查看以下原理图/波形/寄存器设置、然后与我分享您的建议。

原理图

e2e.ti.com/.../1663.LMX2491.pdf

2.波形

3.寄存器设置

e2e.ti.com/.../MClk100Mhz_5F00_DetectPhase50MHz_5F00_FMCW_5F00_ReverseSawtooth_5F00_Band198MHz_5F00_1ms.txt

此致、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeffrey、

    以下是我的评论:

    原理图:
    在 FIN/FIN*引脚上有10pF 交流耦合电容。 请考虑增大此值。 有时担心自谐振频率会导致人们在这里放置一个非常小的电容器、但接下来的情况是阻抗过高、然后我们遇到灵敏度问题、或者 VCO 的更高谐波比基波更便宜地通过耦合电容器并导致问题。

    此外、在 Fin 上、您可能只使用47或51欧姆而不是68欧姆、尽管这可能不会产生很大的差异。

    很难对环路滤波器进行评论、因为这也取决于 VCO 增益、电荷泵增益、VCO 频率、相位检测器频率以及潜在的 VCO 输入电容、前提是与您拥有的470pF 电容相比、该电容值很高。 实际上、从寄存器文件可以看到、相位检测器频率为50MHz、输出频率为1.5GHz、电荷泵增益为3.1mA。 因此、缺少的是 VCO 增益和 VCO 输入电容。 如果您知道这些值、则可以在 PLLatinum sim 工具(ti.com/tool/PLLATINUMSIM-SW)中对环路滤波器建模

    2.波形
    紫色迹线出现在环路滤波器之后、是否可能是浅蓝色? 如果是、我的第一个本能是短接 R50、看看问题是否消失。 如果是、VCO 可能具有高输入电容。

    寄存器
    我能够在 TICSPro 中加载这些文件、但遗憾的是、Ramp GUI 选项卡无法仅通过寄存器加载进行正确更新;它喜欢保存的 TICSPro 文件。 因此我无法在"Ramp (斜坡)"选项卡上进行评论、但设置的另一部分对我来说似乎是合理的。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dean:

    感谢您的评论。
    让我检查您的意见、如上所述、然后我将向您提供反馈

    此致、
    Jeffrey