This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828BEVM:您建议使用哪些平衡-非平衡变压器模块从240欧姆输出端接到50个端接端接端接?

Guru**** 2769425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757216/lmk04828bevm-what-balun-modules-would-you-suggest-going-from-the-240-ohm-outputs-to-50-terminations

器件型号:LMK04828BEVM
主题中讨论的其他器件:ADC-WB-BB

您建议将哪些平衡-非平衡变压器模块从240欧姆输出转到50个终端?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    以下是一些我可以推荐使用的平衡-非平衡变压器:

    • Macom H-183-4
    • Wavecrest 530900
    • TI ADC-WB-BB

    此致、
    通道