This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:有源环路滤波器的运算放大器选择

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: PLLATINUMSIM-SW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/757048/lmx2492-op-amp-selection-for-active-loop-filter

器件型号:LMX2492
主题中讨论的其他器件:PLLATINUMSIM-SW

您好!

根据数据表、电荷泵泄漏电流为10nA (最大值)。

为有源环路滤波器(例如有源类型 A)选择运算放大器时、输入偏置电流是否是需要考虑的重要参数? 因为某些运算放大器具有大约微安级的输入偏置电流。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、

    输入偏置电流可能会导致高杂散。 在过去使用整数 PLL 的日子里、这是一大问题、但较新的 PLL 具有更高的相位检测器速率、并且可能会降低更高的偏置电流、因此仍需要考虑外差 uA 范围。 也就是说、如果相位检测器频率为50MHz、则10nA、100nA 甚至1uA 的偏置电流可能不会产生明显的差异。 我所面临的问题是、很难找到具有良好噪声、低负输入轨和更高电压以及仍然具有低偏置电流的器件。

    对于有源滤波器、您可能会发现我的 PLL 手册(ti.com\tool\pll_book)中有关有源滤波器的章节以及 PLLatinum Sim 工具(ti.com\tool\PLLATINUMSIM-SW)非常有用、因为它可以对有源 A 滤波器进行建模、您还可以对该泄漏电流对杂散甚至锁定时间的影响进行建模。

    此致、
    Dean