请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 在 RFOUTBP 上使用 SYSREF 模式时、我看不到任何输出。 当未检查 OUTB_PD 或未启用 SysREF 输出时、我确实看到电源消耗的电流存在显著差异、这似乎表明至少在内部驱动某个东西、但我在示波器上没有看到任何输出。
我认为我已将 INPIN_IGNORE 设置为低电平(在 GUI 中取消选中)并将 SysRefReq 设置为高电平(在 GUI 中选中)。