This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:CDCM6208锁定时间测量变化

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755266/cdcm6208-cdcm6208-lock-up-time-measurement-variation

器件型号:CDCM6208

您好!

 

我的客户正在使用 CDCM6208、fPFD=40KHz 并测量锁定时间。

根据计算、从步骤3到步骤5需要6.4秒。

它们观察~6.5s 的锁定时间、但有时为~一半、3.2秒。

什么可能是根本原因?

如果加电后的默认 VCO 范围恰好匹配所需值、可以跳过步骤5 (VCO 校准)吗?

 

此致、

 

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、K. Hirano、

    客户应遵循什么程序来测量时间? 他们是否每次都遵循相同的程序? 它是3.2秒而不是6.4秒的频率有多高?
    我将在工作台上复制此内容、以帮助确定根本原因。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    建议发送 CDCM6208配置文件.ini。 电源斜升时间是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我的客户对向我们披露所需信息犹豫不决。
    我关闭这个线程一次。
    感谢您的支持。

    此致、

    希拉诺