This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 时钟频率 gt;1GHz

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572LP, LMX2571, LMX2531, CDCE62005, CDCE62002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756197/clock-frequency-1ghz

Thread 中讨论的其他器件:LMX2572LPLMX2571LMX2531CDCE62005CDCE62002

您好!

我有一个存储器系统、可在>1GHz 的时钟频率下运行。 (输出频率大于1GHz 的方波发生器)。

您能帮我选择合适的芯片吗?

我尝试搜索。 我有 PLL LMX2572LP。

查看数据表、它看起来很夸张。

你可以帮帮我吗?

谢谢

Venu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venu、

    我们制作的每个部件都可以实现1个频率>1GHz 的时钟输出。

    您可能需要更多标准来缩小搜索范围、例如成本、芯片面积等。

    考虑 LMX2571或 LMX2531系列。

    此外、CDC 系列中的许多器件可能适合低电流 CAN 成本应用。

    此致、

    Dean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dean:

    感谢您的回复。

    我想 CDCE62005将适合我的应用。

    我应该去做这个、还是有更简单的东西可用?

    金努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Venu:

    CDCE62005正常。 CDCE62002成本更低、产出更少。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    谢谢。

    金努