This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM7005:设置

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC16DV160, CDCM7005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756637/cdcm7005-setup

器件型号:CDCM7005
主题中讨论的其他器件:ADC16DV160

你(们)好

我想通过 FMC 连接器将 DAC (DAC5682)和 ADC (ADC16DV160)连接到 FPGA 板(NEXYS 视频)。 我的引脚数量非常有限、因此我决定使用 CDCM7005从1个信号中生成各种时钟信号。 我已经浏览过数据表、但我不确定的是什么。

我想 使用 CDCM7005生成320MHz 和160MHz 时钟信号。

一种选择是从 FPGA 以320MHz 的频率发送1个时钟信号。
另一种选择是从 VCXO 生成320MHz 时钟信号。
在这两种情况下、我还会生成时钟信号、以返回 FPGA、与 DAC 和 ADC 同步。

如果未设置频率、我可能希望采样速度更慢。

我的问题涉及参考时钟(PRI_REF、SEC_REF)
如果看数据表10.1.1中的示例、可以看到参考时钟似乎比输入时钟小128倍、这是通用因素还是3.84MHz 的值是如何确定的?

另一个问题是基准时钟是否使用。
如果我使用 PLL 模式、是否只需要参考时钟? 如果从 VCXO 生成320MHz 时钟、我是否需要它?或者我是否通常需要它?

此致
Michelle

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michelle:

    要回答您的第一个问题、输入频率可以是可以分频为共相位检测器频率(PFD)的任何频率。 换句话说、F_ref / M = F_VCXO /(P * N)= PFD。
    对于 CDCM7005:F_CPmax = 100MHz;M_max = 2^10;N_max = 2^12;P_max =16。 对于数据表图24、这可能对应于3.84MHz 的 PFD。 较低的相位检测器频率可实现更高的环路带宽和更小的外部环路滤波电容器 C2值。

    要回答第二个问题、必须在 PLL 模式下使用参考时钟。 如果您在不使用基准时钟的情况下从 VCXO 生成320MHz 时钟、则输出将锁定到 VCXO 而不是基准输入。 VCXO 将具有一定的频率容差和输出频率、具体取决于控制电压、因此输出频率可能因器件而异。

    希望这些信息能有所帮助

    此致、
    通道