This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2572:T如此 专业

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2572

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755995/lmx2572-tiso-pro

器件型号:LMX2572

尊敬的 TI 专家:

现在我正在评估 LMX2572、~

我正在使用 TISO PRO、当处于自动斜升模式时、RAMP0 和 RAMP1 无法设置为低于3100MHz、否则它将变为橙色`

我想将扫描范围从2400 至3000MHz、 射频基准输入为120MHz,您能告诉我们如何设置?非常感谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    《黎明》、

    在 TICSPro 上、您可以将鼠标悬停在任何颜色的项目上、您应该会看到工具提示以解释为什么显示彩色警报。
    VCO 范围为3200至6400MHz。 但您可以除以2以获得1600至3200 MHz

    这些框中的频率是 VCO 频率、而不是真正的输出频率。 换言之、如果您需要2400至3000 MHz、则按照4800至6000 MHz 的频率设置器件、然后在输出端使用2分频。

    此致、
    Dean