This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2594EVM:锁定时间为"完全辅助和 quot;模式与仿真不匹配

Guru**** 2588225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/756130/lmx2594evm-lock-time-in-full-assist-mode-does-not-match-to-simulation

器件型号:LMX2594EVM

您好!

我在 LMX2594EVM 中使用 合成4GHz 至8GHz 的频率。  

(对于问题- F_satrt = 4200Mhz F_final = 4310MHz)

为了缩短 PLL 的锁定时间、我选择使用"完全辅助"模式。

我 找到了 VCO 内核(VCO_SEL)(至4310MHz)
2. 我找到了 VCO 频带(VCO_CAPCTRL)(至4310MHz)
3.  我找到了 VCO 振幅(VCO_DACISET)( 至4310MHz)

一切都正常、  完全辅助功能与 FCAL_EN 之间的"锁定时间"有一个更好的变化。

但它不适合仿真!

根据 PLLatinum、我需要获得219.8 us 的锁定时间、但在实验室、我得到 ~450 us ! (~X2)(还有其他频率我得到~350us)

参见附件

 Plase 建议。

环境:

Fout:4200MHz --> 4310MHz

振荡器:100M -外部  

环路 滤波器- C1 :2.2nf、C2 -100nF、C3 -1.5nf、R2- 270、R3 -330

KPD (CP)- 15mA

环路带宽= 15KHz

相补角= 60度

FPD = 2.5MHz

谢谢、

波尔特。  

e2e.ti.com/.../reportTI.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Porat、

    锁定时间由两部分组成:
    VCO 校准时间
    2.模拟锁定时间。

    现在、对于 VCO 校准时间、我怀疑正在进行的是您的写入速度太慢。 例如、假设您首先更改 PLL_N 分频器。 如果在下一次写入之前等待的时间过长、则 VCO 调谐电压将进入电源轨、并将锁定时间增加到比仿真所说的更长、因为仿真不会对此效应建模。

    此致、
    Dean
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还有一件事、我没有看到附件。 我看了第8张幻灯片、似乎有一个很长的"尾"。 有时、这可能是由于电容器的电介质吸收造成的。 换句话说、如果尚未将电容器更改为 NP0/COG/film、尤其是电容器 C2。

    此致、
    Dean