请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2594 我在 SPI 接口上有三个 LMX252/5、当我读回寄存器2和3时、我发现有一些奇怪的现象。 使用以下命令0x820000读回寄存器2时、我将返回0x000780。 对于寄存器3、我使用以下命令0x830000进行读取并返回0x0000763。 根据数据表、这两个故障分析申请均不符合预期、并且我获得的所有 LMXIXL 结果都相同。 其他人是否在回读或能够回读寄存器2和3时发现了此问题?