This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TICSPRO-SW:TICS-Pro 软件:Aarvark/FTDI 支持

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, USB2ANY, ADS54J69EVM, ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754196/ticspro-sw-tics-pro-software-aarvark-ftdi-support

器件型号:TICSPRO-SW
主题中讨论的其他器件:LMK04828USB2ANYADS54J69EVMADS54J69

你(们)好

TICS-Pro 软件是否支持 Aardvark 器件? 我在"USB 通信"选项卡中找到了一个"FTDI"接口。 但是、它似乎没有检测 到 Aarvark 设备(即使驱动程序安装正确也是如此)。

我的目标是对一个 LMK04828进行编程。

如果不支持 aardvark。 是否需要使用特定的 FTDI?

Thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已为您的职位指派了一名负责的工程师。 他很快就会回来。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicolas、

    TICS Pro 仅支持 USB2ANY。  其他灰显的器件用于其他 CDC 器件。

    如果您没有订购随 USB2ANY 一起提供的 EVM、则可以从以下地址订购 USB2ANY:ti.com/tool/USB2ANY

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Tim
    感谢您的反馈。
    我们订购了适用于 ADC ADS54J69的 EVM ADS54J69EVM。 这个没有 USB2ANY。
    它依赖于组装在电路板上的 FTDI 器件。 这就是为什么我们不得不使用 USB2ANY 感到非常惊讶的原因。
    此致
    Nicolas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的理解是、您应该能够通过板载 LMK04828的接口对 LMK04828进行编程。

    请看一下《ADS54J69EVM 用户指南》的第13页。 www.ti.com/.../slau662

    73、
    Timothy