This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04906:关于 CLKIN 和 OSCIN 的直流耦合和交流耦合

Guru**** 2585235 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754884/lmk04906-about-dc-coupling-and-ac-coupling-of-clkin-oscin

器件型号:LMK04906

大家好。

我想谈谈"单端终端"(图24)和"直流耦合 LVCMOS/LVTTL 参考时钟"(图25)之间的区别。
单端的定义是什么?
我认为 LMK049906的建议端接是时钟源为单端时的交流耦合、如果我们参考图25使用单端 在这种情况下、是否有任何问题?

很抱歉,我想尽快得到你的评论。

此致、
好的  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sho、

    我已经指派了一名负责的工程师来担任该职位、他很快就会回复。 与此同时,我将在这里尽力提供帮助。

    单端时钟源意味着它不是差分信号、例如 LVDS / LVPECL / HCSL / CML。

    如果单端时钟源是正弦波、建议使用交流耦合、如图24所示。
    否则、您可以使用交流耦合或直流耦合。
    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道