This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110-Q1:POR 时间+电阻读数以及该时间的变化

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754977/tpl5110-q1-the-time-of-por-resistance-reading-and-the-variations-of-this-time

器件型号:TPL5110-Q1

尊敬的所有人:

您能否教一次性模式下 POR +电阻读数的时间?

(我参考图9对此提出质疑。)

此外、您目前是否有变体数据?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    时间为100ms。 它在数据表表表7.5中以 t_Rext 的形式给出。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答、但我想检查一件事以防万一。
    t_Rext 是否包含 POR 时间?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、包含在其中。 图6可能有助于说明 POR 时间。 请注意、当 VDD 达到大约1.8V 时、POR 时间开始。

    此致、
    通道