This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:实现低泄漏电流

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754958/bq32000-attaining-low-leakage-current

器件型号:BQ32000

如何利用 数据表的备用电源实现8.2.2.3节中提到的低备用电源电流。  

(8.2.2.3) 为了使 bq32000实现电气特性中指定的低备用电源电流、在每一个总功率损耗情况下、VCC 引脚必须被初始化。 连接备用电源后、立即为 VCC 上电、电压介于3V 至3.6V 之间并持续至少1ms、从而实现初始化。 如果在连接备用电源时 VCC 未上电、则来自 VBACK 的预期泄漏电流将远大于指定值。)

是否有针对此问题的应用手册或参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    遗憾的是、没有应用手册或参考设计。 对 VCC 进行脉冲的一种方法是使用为器件供电的电源轨。 另一种选择是使用外部电源。 但愿这对您有所帮助。

    此致、
    通道