This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCE72010:SPI 接口

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCE72010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755139/cdce72010-spi-interface

器件型号:CDCE72010

你好

您是否可以在复位或保持模式下进行 SPI 配置?(使用引脚#33)

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我正确理解了您的问题、您想知道器件处于复位或保持模式时是否可以通过 SPI 对 CDCE72010进行编程?

    根据我对数据表的理解、在复位或保持模式下、器件似乎可以通过 SPI 进行配置。 但是、数据表未明确说明是否可能。

    默认情况下、引脚#33配置为复位输入。

    希望这些信息能有所帮助。

    此致、
    通道