This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK00334:HCSL 输出至 LVDS

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK00334

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/755056/lmk00334-hcsl-output-to-lvds

器件型号:LMK00334

大家好、

LMK00334用于此设计、其中一个器件需要3.3V LVDS 输入。 是否可以使用无源电阻器和电容器将 HCSL 输出转换为 LVDS? 如果是、您能否分享该参考设计? 谢谢!

此致、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它只是以下几个方面:

    HCSL 驱动器输出(P 或 N)--> 50 Ω 接地(在每个输出 P/N 引脚上)--> 50 Ω 布线-->交流耦合--> 100 Ω 差分终端(在接收器输入 P/N 引脚之间)--> LVDS 接收器输入

    100 Ω 终端可以是接收器输入的外部端或内部端接。

    如果接收器没有针对交流耦合输入时钟的内部输入偏置、 然后、应用外部偏置电阻器将输入共模电压设置为~1.25V。 作为外部偏置的示例、在输入 P 侧添加8k 下拉电阻器(连接到 GND)、并在输入 N 侧添加13k 上拉电阻器(连接到3.3V)。

    Alan