This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04610:LMK04610

Guru**** 2554120 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753112/lmk04610-lmk04610

器件型号:LMK04610
主题中讨论的其他器件:LMK04616

您好!

这与先前提出的问题类似。 对于10MHz 的 PFD、PLL2的环路带宽显示为>10MHz。 但在更高的 PFD 频率下不会观察到这一点。

我们需要从 LMK04616生成105MHz 和10.5MHz。 其中所选 VCO 频率为5880MHz。 在更高的 PFD 频率下无法进行这种合成。 请阐明观察到的环路带宽是工具问题还是配置问题。

随附了 TICSPro 文件以供参考。

此致、

Ayeshae2e.ti.com/.../105MHz_5F00_10M_5F00_PFD.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ayesha:

    我已为您的职位指派了一名负责的工程师。 他很快就会回来。

    此致、
    通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将在本周查看代码、看看我可以对此进行哪些确认。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、查看开环和闭环增益函数、对于~300kHz 环路带宽、绘制图看起来是正确的。 因此、我认为返回的值是错误的。 我将了解如何针对更新的 TICS Pro 版本更正此问题。

    73、
    Timothy