This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK03318:DC-LVDS 输出设置

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK03318

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754508/lmk03318-dc-lvds-output-setting

器件型号:LMK03318

尊敬的支持团队。

我的客户将使用 LMK03318、并具有 LDVS 输入和输出。

输入频率:100MHz
输入波形:DC-LVDS (数据表图49)
输出频率:100MHz
输出设置:AC-LVDS

数据表的第23页提供了交流- LVDS 输出特性。
客户能否使用直流- LVDS 转交流- LVDS 设置和直流- LVDS 输出?

此致、
Hiroaki Yuyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AC-LVDS 驱动器具有低输出共模电压(Vos 范围= 150至350mV)、无法承受接收器的外部偏置、因此建议在具有输入偏置的 AC-LVDS 驱动器和 LVDS 接收器之间进行交流耦合。  如果 LVDS 接收器可以接受低 Vos 范围且没有内部偏置、则可以在驱动器和接收器之间使用直流耦合、并在接收器输入端接100欧姆差分。

    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Alan-San
    感谢您的回答。

    我了解了 LVDS 驱动器的直流耦合。
    我会向我的客户推荐它。

    此致、
    Hiroaki Yuyama