This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要一个尽可能远高于1GHz 的超高速计数器或移位寄存器

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754770/need-of-a-very-high-speed-counter-or-shift-register-as-far-above-1-ghz-as-possible

您好!

我需要一个高速计数器、移位寄存器或类似器件、以区分几纳秒内发生的事件。

请提供建议。

-AJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、
    分立式形式中最快的计数器或移位寄存器将能够在高达~70MHz (可能为125MHz)的频率下运行。 除此之外、您还需要定制 IC 或 FPGA。

    **轻微修正。

    这涉及标准逻辑器件-我将要求高速时钟团队进行评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ、

    您能否描述您希望检测到的"事件"类型、或向我们详细介绍您的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这不是真的、有些部件的运行速度为1.4GHz、但我正在寻找更快的速度。
    MC100E137是一款1.4GHz 纹波计数器。 因此、如果您不了解其中的一个、请在向我提问之前更仔细地看一下、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、最新的 MC100E137是2.2GHz、但我正在寻找4GHz 至7.5GHz 的频率、因此我具有更好的分辨率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    遗憾的是、在标准逻辑中、我们没有任何快速的东西。