This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828:时钟输出电压

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04808, LMK04832

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753371/lmk04828-clock-output-voltage

器件型号:LMK04828
主题中讨论的其他器件:LMK04808、 LMK04832

我们在电路板中使用 LMK04828B。 我们需要2400MHz 输出时钟。  LMK04828B 在 VCO 处提供该时钟频率。  我们可以使用 VCO 时钟生成具有所需 LVDS 输出电压电平(400mV p-p)的75MHz 至1200MHz。 然而、当时钟分频器被旁路以获得2400MHz 时、输出电压电平会降至100mV。 我们如何在输出端获得具有所需电压电平的 VCO 频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已为您的职位指派了一名负责的工程师。 他很快就会回来。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的发现是正确的。 请参阅 TI 在 LMK04808中测得的结果、LVPECL 可实现比 LVDS 更高的振幅、尤其是在高频下。

    您可以尝试 LVPECL 类型吗?

    如果2400MHz 上的 VOD 不够、请查看 LMK04832、该器件具有 CML 驱动器、可在2.5G/3.2G 等高频率下获得高 VOD。

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、

    是否有任何文档显示了 LMK04032或 LMK4832的交流特性? 否则、我们将通过修改时钟输出端接电路来尝试 LVPECL 类型。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    它是 LMK04832。

    数据表规格。 突出显示了不同的 VOD 与频率。

    此致、

    肖恩