This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492EVM:USB2ANY TIC PRO 固件更新失败

Guru**** 2754535 points

Other Parts Discussed in Thread: LMX2492EVM, USB2ANY, LMX2595EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753257/lmx2492evm-usb2any-tic-pro-firmware-update-failed

器件型号:LMX2492EVM
Thread 中讨论的其他器件: USB2ANYLMX2595EVM

尊敬的 Noel:

LMX2492EVM 与 USB2ANY 的连接工作正常、直到我使用10米的 USB 电缆、  USB 接口连接不再稳定。

TIC Pro 要求进行固件更新(可能是由于10米以上的数据传输不良)、更新失败。

因此、TICS Pro 不会检测 USB2ANY。

请参阅 SNAU160E 的图28和29、 图29上的信息是:"固件未正确加载、系统在此停止。

问题、如何在 USB2ANY 中重新加载固件、或者如何进入 SNA160E 的图25重新加载固件?

我在 LMX2492EVM 上使用 Reference Pro USB 接口(LMX2595EVM 的)、  

希望找到解决方案。

此致、

BERT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、BERT、

    如果您遇到 USB2ANY 问题、可以使用 USB2ANY 固件加载程序重新加载固件。
    您可以在此处下载: http://www.ti.com/tool/USB2ANY (Explorer 软件)
    安装后、导航到目录并选择 USB2ANY 固件加载程序。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane、

    问题得到解决,非常感谢!

    节日快乐
    BERT