This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCM6208:LVPECL 输出匹配网络

Guru**** 2512945 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCM6208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752951/cdcm6208-lvpecl-output-matching-network

器件型号:CDCM6208

大家好、

对于 LVPECL 输出、CDCM6208是否仅支持交流耦合?

如果我使用直流耦合将 CDCM6208输出连接到 LVPECL 接收器、这是否会导致问题?

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    是的、输出仅支持 LVDS 或 LVPECL 输出的交流耦合。 直流耦合可能会导致问题。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lane,
    您能否帮助分享详细结构或直流耦合导致问题的原因?
    问题出在哪呢?
    客户需要详细信息来评估解决方案。
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lacey、直流耦合没有器件问题、但如果客户更喜欢直流耦合、我们需要推荐合适的接口、以便支持 CDCM6208的输出共模电压以及 LVPECL 接收器的输入共模电压。 您能否分享 LVPECL 接收器的规格、如 Vicm、VID 等、以便我们能够了解正确的建议。 交流耦合将始终是最简单的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Madhu,
    据我了解、CDCM6208可以支持直流 LVPECL、因为类似 LVPECL 的 CDCM6208的共模电压与标准 LVPECL 不同。 对吧?
    那么、类似 LVPECL 的输出中 CDCM6208的共模电压是多少?
    客户表示需要与接收器供应商仔细检查、以确保 LVPECL 接收器规格。
    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lacey:

    数据表显示如下。 请注意、这是一个针对此类 LVPECL 输出的内部 CML 驱动器。

    此致、

    肖恩