This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:模拟延迟可在 TICS Pro 和数据表之间实现不一致

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: LMK04208, LMK04808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753440/lmk04208-analog-delay-enable-disagreement-between-tics-pro-and-datasheet

器件型号:LMK04208
主题中讨论的其他器件: LMK04808

在 TICS Pro 中、I 启用了时钟输出4的模拟延迟。 这导致工具设置寄存器4到0x10140024 -- R4[28:29]的值为1。 根据数据表、这是一个无效的保留值。 数据表指出、要启用模拟延迟、这些位的值应为3。
哪个值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我已指派一名工程师来查看您的帖子。 他可以帮助您向前迈进。
    同时、您是否已将这些设置编程到器件?

    此致、
    Boyd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    否、我没有尝试启用 模拟延迟。  我不想编程任何内容、直到我知道哪个值是合适的。  现在、我运行时没有模拟延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    TICS Pro 设置 R4[28:29]= b'01或数据表设置 R4[28:29]= b'11均适用于 LMK04208的 CLKout4。

    数据表设置适用于 LMK04208中的所有 CLKouts。 始终建议将其设计为数据表。

    ----------------------------------------

    有关详细定义、我们可以参阅 LMK04808数据表、如下图所示。 这里为 LMK04808定义了偶数/奇数 CLKoutX/CLKoutY、我们可以找到映射到 LMK04208引脚分配的引脚编号。

    此致、

    肖恩