This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK61E2-125m:连接到 cdclvp1102rgtt

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVP1102, LMK61E2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/754356/lmk61e2-125m-connecting-to-cdclvp1102rgtt

器件型号:LMK61E2-125m
主题中讨论的其他器件:CDCLVP1102、 LMK61E2

根据 OSC 数据表、LVPECL Vout、Diff PP 为2xVod = 2x1200mv max = 2.4Vpp。 根据其数据表、缓冲器 CDCLVP1102rgtt LVPECL 的输入为 Vin Diff pp 1.5V 最大值。 我计划根据 CDCLVP1102数据表的图19连接这两个器例。

根据数据表、OSC 输出超过缓冲器的输入。 我读错了吗? 两个 LVPECL 器件都无法连接、这是奇怪的。 我应该如何连接这两个器件? 谢谢、Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tony、

    我建议在 LMK61E2驱动器输出附近添加串联电阻器(Rs)、以通过负载端接(50 Ω/侧)形成分压器。 将 Rs 放置在150 Ω LVPECL 偏置电阻器之后的驱动器侧。

    VID = VOD*50/(Rs+50)(单端摆幅)


    此致、
    通道