This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCL1810:在时钟出现在(CLKP、CLKN)输入上之前、是否可以进行 I2C 编程?

Guru**** 2812035 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCL1810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753683/cdcl1810-i2c-programming-possible-before-clock-appears-on-clkp-clkn-input

器件型号:CDCL1810

尊敬的论坛:

 CDCL1810器件默认为1:1分频并启用输出。 但是、当芯片开始在其(CLKP、CLKN)输入上接收时钟信号时、我需要一个不同的分频比。 是否可以通过 I2C 对芯片进行编程并在时钟信号馈送到 (CLKP、CLKN)输入之前设置所需的比率? 如果在设置比率后将时钟信号馈送到这些输入、该比率是否会立即生效?

遗憾的是、我在数据表中找不到有关这方面的令人满意的信息。 非常感谢您的帮助。

此致

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    我对该器件不是很熟悉、但我将在这里尝试提供帮助。
    如果您在提供时钟输入之前对器件进行编程、我不会想到会出现问题。
    根据图5、我希望该比率在寄存器写入后立即生效。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lane、

    非常感谢您的回答。 您是否有机会对此进行测试?

    此致

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    遗憾的是、我目前无法测试该器件并确认该行为

    此致、
    通道