This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:旁路电容和电源去耦电路

Guru**** 2833335 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752793/cdclvc1104-bypass-capacitance-and-power-supply-decoupling-circuit

器件型号:CDCLVC1104

您好!

 

我对 CDCLVC1104有两个问题。

 

1。

在数据表(SCAS895B) P14中、有以下说明。

 

“图14显示了详细说明电源旁路电容器建议放置位置的概念布局。 原因

组件侧安装、使用0402封装尺寸的电容器来简化信号路由。 保持连接

与器件上的电源之间尽可能短的时间。 将另一侧接地

电容器的电容值。”

 

虽然此说明指出旁路电容器应尽可能短地放置在电源上、

图14中的旁路电容器实际上放置在 GND 引脚上、而不是电源引脚上。

 

它使我感到困惑。 那么、我的问题是、我应该在 GND 引脚或电源(VDD)引脚上放置旁路电容器是什么?

 

2.

我将放置图13中所述的电源去耦电路。

我想在“1G”=高电平条件下使用

在这种情况下,图13中所示的电源、板电源或芯片电源应该将“1G”输入连接到?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    将旁路电容器放置在 VDD 引脚上、而不是 GND 引脚上。

    2.将1G 连接到芯片电源

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    关于上一个问题2的另一个问题。
    现在假设按照您的建议将1G 连接到芯片电源。
    我的客户担心1G 可能会有来自器件的噪声、它会影响连接的芯片电源、最终该器件会出现较大抖动等问题  
    我 无法想象这种问题。 你同意吗?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    如果芯片电源有噪声、一些噪声可能会通过器件耦合、这会影响抖动性能。 使用铁氧体磁珠将芯片电源与电路板电源隔离、将使电路板电源上的开关噪声与器件保持隔离。

    此致、
    通道