This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPL5110:TPL5110是否可用作计时器?

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TPL5110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753934/tpl5110-can-tpl5110-used-as-timer

器件型号:TPL5110

您好!

TPL5110在以下情况下是否可用:

当时间小于30秒时、输出跟随输入信号、而当时间高于30秒时、输出为低电平。

我推广 TPL5110、但有一个问题是数据表中的 DRV 输出信号是脉冲、 它可以在该应用中使用吗? 或者您有什么好的建议吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要生成什么时序? 您可以共享图吗?

    此致、
    通道