This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC556:我想用556的1/2作为一个脉冲来打开/关闭其他1/2可定脉冲发生器。 此致、Erik

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC556, TLC555, SN74LS04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752650/tlc556-i-would-like-to-use-1-2-of-556-as-one-shot-to-turn-other-1-2-astable-pulse-generator-on-off-regards-erik

器件型号:TLC556
主题中讨论的其他器件:TLC555SN74LS04

我想在 单次触发模式下使用556A、在可稳态模式下切换556B 、低占空比 脉冲发生器。  如何将 A 连接到 B?  Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TLC556

    希望一次性打开/关闭556B 556A。  低速。  此致、Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erik、

    将计时器 A 的输出引脚连接到计时器 B 的 RESET 引脚。计时器 B 仅在计时器 A 处于高电平时(单次触发运行)运行脉冲。 定时器 B 通常为静态输出低电平。 第一个 A 稳态高电平脉冲将更长、因为计时电容器从0V 开始、所有剩余脉冲将从1/3 VDD 开始。  添加 PNP 晶体管和2个电阻器可以将电容器预充电至1/3 VDD。 如果单声道稳定(计时器 A)在稳定输出高脉冲电平的中间变为低电平、则最后一个脉冲可能会被切断。

    使用 TLC555 A-stable 计算器工具  ,为 A-stable 计时器选择组件。

    R6、T1和 R4对电容 C2进行预充电。 设置 R4 = 2 * R2和 R6不重要、5 * R4正常。

    此处 是整个 Tina 电路、e2e.ti.com/.../TLC556-Mono-control-Astable.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ron 的及时和彻底的答复!

    我选择了一些组件值(建议的计算器无法通过我的旧计算机...)。 我最后得到了随附的草图。  有人可以去看看吗?  几年来、我一直没有做任何详细的设计...

    1、第一个脉冲 的长度是否达到其他脉冲的2倍并不重要

    2.是否切断最后一个脉冲无关紧要

    3.希望高电阻值保持 Cs 下降

    4.单稳输出应保持高电平约30秒

    5.不可稳态只能在该时间可靠地启动和运行,产生大约 6个脉冲,每个脉冲大约100毫秒, 每 5秒一次    

    a.我选择了以下值:

    R 18 M

    C1 1.5微 F

    r1 390 k

    R2 18 M

    C2 0.39微 F

    D1和 D2为1N4148

    芯片为 TI TLC 556 CN、14 DIP、用于原型设计

    引脚14和引脚7之间的建议去耦合是什么?

    还有什么需要更正或完成的内容?

    提前感谢任何人!

    Erik VE7ZQ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     哇!

    下面是我要附加的草图...

    Erik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Erik、

    TLC555数据表建议使用两个旁路电容器
    •μF—0.1 μ F 旁路陶瓷电容器
    •μF—1 μ F 电解旁路电容器

    SN74LS04 VOH 输出可能不足以用于触发输入。 请改用 SN74HC04N。
    对于18M 欧姆电阻器和9V 功率,最小计时电流将为9V/3/18M = 167nA。 应用中的总泄漏电流必须小于该值。 因此、我建议将温度保持在70C 以下

    由于 R2>>R1,D2是可选的。