请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CDCLVD2102 您好!
我从数据表中了解到、CDCLVD2102适合用于驱动具有差分 LVDS 输出的100 Ω 差分负载。 我想知道 TI 是否认为该器件适合在长背板(可能大约15英寸)上驱动 LVDS 对、或者建议将其用于此目的。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我从数据表中了解到、CDCLVD2102适合用于驱动具有差分 LVDS 输出的100 Ω 差分负载。 我想知道 TI 是否认为该器件适合在长背板(可能大约15英寸)上驱动 LVDS 对、或者建议将其用于此目的。
谢谢