This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVD2102:CDCLVD2102能否接受差分交流或直流耦合 CML 输入?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: CDCLVD2102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753515/cdclvd2102-can-cdclvd2102-accept-differential-ac-or-dc-coupled-cml-inputs

器件型号:CDCLVD2102

您好!  

CDCLVD2102数据表指定了"通用"输入可接受 LVDS、LVPECL 或 LVCMOS。 如果 CML 驱动器差分摆幅和共模电压(用于直流耦合情况)在 CDCLVD2102差分输入的规格范围内(规格说明它接受0.3V 至1.6V Pk-Pk 的摆幅和1至 VCC-0.3的 CM)、输入是否可以接受直流耦合或交流耦合 CML? 如果是、您能解释一下是否需要任何特殊的输入网络、如果不需要、您能解释为什么不需要?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要您不违反差分输入规格、正确的输入网络应该可以正常工作。 请查看下面的应用手册以了解连接注意事项。 图18和19尤其令人关注。
    www.ti.com/.../scaa059c.pdf

    此致、
    通道