This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCUN1208LP:CDCUN1208 -传播延迟-附加信息

Guru**** 2933630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753728/cdcun1208lp-cdcun1208---propagation-delay---additional-info

器件型号:CDCUN1208LP

大家好、团队、

我们目前支持一个新的 FPGA 代码、需要对其进行修整才能与 CDCUN1208正确连接。

对于该设计、获取有关以下参数的一些附加信息将非常方便。

表6.7 -最小值和典型值

表6.11 - LVCMOS 的最小值和最大值为1.8V 的参数

我们不需要官方的最小值和最大值(无需更新数据表)、但如果我们有包含多个单元的图或表、其中可以提取与受测器件数量有限相关的最大值和最小值、这将有所帮助。

谢谢、

日落

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    日落时分、

    我将在下周检查数据、然后再返回给您。

    此致、
    通道