This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2615-SP:LMX2615-SP:具有另一个预先选择的 Fout 的引脚模式

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753717/lmx2615-sp-lmx2615-sp-pin-mode-with-another-pre-selected-fout

器件型号:LMX2615-SP

大家好、

在数据表第7.316项中、我看到73种预选模式和73种固定 Fout。 我的客户不想使用 SPI 和外部 MCU、因为可靠性较低。  假设 Fout 不合适、则该 ctomer 需要40MHz -15Ghz 内的另一个频率。 是否可以在 TI 工厂定制引脚模式?

此致、

Dmitry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dmitry、

    实际上、不是。 由于 LMX2615是一款航天器件、因此没有 EEPROM、因此无法对其进行编程。
    为此、我们需要重新设计芯片以更改引脚模式。

    此致、
    Dean