This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK01000:50MHz 时的附加抖动

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/753456/lmk01000-additive-jitter-at-50-mhz

器件型号:LMK01000

是否有数据显示50MHz 输入和50MHz LVPECL 输出(分频器和延迟旁路)时的附加抖动?

数据表中显示的最低频率为200MHz 输出、脚注表明可能存在显示抖动与频率的特性数据。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看过它、但我无法找到您要查找的数据。 我在内部进行检查、以尝试找到它。 如果我发现任何东西、我会回来找你。

    此致、
    Boyd