请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMX2615-SP HII、
我有一个频率为100MHz 的振荡器、它用作 LMX IC 的参考时钟。 使用此参考时钟、我希望生成抖动更少的100MHz 时钟、因此我将相应地配置寄存器(使用 TIC_PRO 软件)。 下面显示了我正在使用的配置、并且在配置 PLL 寄存器之前、我将 CAL 和 RECAL_EN 引脚设置为高电平(i.e、"1"):
配置完所有寄存器(在 SPI 模式下)后、RFoutB 引脚的输出频率约为90MHz、不等于100MHz (我已经为其配置了寄存器)、并且 MUXOUT 引脚在检测到锁定后不会变为高电平、这很奇怪。
TIC_PRO 软件中缺少什么设置或配置(获取 RFoutB 引脚上的100MHz 输出频率并获取锁定 检测)?
我注意到的另一件事是、将 VCO_SEL 更改为 VCO3 (之前为 VCO2)时、RFoutB 频率 击穿高达101MHz (之前为90MHz)。 这对我来说真的很奇怪。 您能不能告诉您这种情况的原因和发生方式吗?
谢谢、此致、
Yogesh Jain