This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04208:LMK04208 OSCin CLKinX&TIcsPro

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04208

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/752343/lmk04208-lmk04208-oscin-clkinx-ticspro

器件型号:LMK04208

1)如果 CLKIN 和 OSCIN 是倍数、它们是否可被用作时钟输入?(模式=双 PLL、内部 VCO)

例如、CLKIN 1 = 50MHz OSCin = 100MHz。

2) TICS Pro 软件

如果可以使用 TIcsPro 输入的设置值超出范围、屏幕上是否会显示任何错误消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hosoki-San、您好!

    [引用 user="hostoki Tatsuya"]

    1)如果 CLKIN 和 OSCIN 是倍数、它们是否可被用作时钟输入?(模式=双 PLL、内部 VCO)

    例如、CLKIN 1 = 50MHz OSCin = 100MHz。

    [/报价]

    是的、但没有要求它们是倍数。  建议 VCO 频率是 VCXO 的倍数(驱动 OSCin)、以便相位检测器频率保持高、从而使 PLL2以低噪声运行。

    [引用 user="hostoki Tatsuya"]

    2) TICS Pro 软件

    如果可以使用 TIcsPro 输入的设置值超出范围、屏幕上是否会显示任何错误消息?

    [/报价]

    如果 VCO 频率超出范围、LMK04208 GUI 不会显示警告。  其他 TICS Pro 配置文件确实如此。  我将在中添加一条注释、以便在将来进行改进。  谢谢。

    73、
    Timothy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们正在考虑使用 TIcspro 来实现两种类型的图形。
    您可以确认吗?

    zip 文件

    kafd004_lmk04208_in50mhz_clk1_in100mhz_osc_out281.25mhz.tc.

    kafd004_lmk04208_in100mhz_osc_clk1_out50mhz_100MHz.TCS

    e2e.ti.com/.../kafd004_5F00_lmk04208_5F00_in100mhz_5F00_osc_5F00_clk1_5F00_out50mhz_5F00_100mhz.zip