This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2592:关于/3分频器输出的占空比。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMX2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/751912/lmx2592-about-the-duty-cycle-of-3-divider-output

器件型号:LMX2592

您好!

我正在尝试在 LMX2592的 RFOUT B 处获取2GHz 时钟、在 RFOUt A 处获取6GHz 时钟。我想知道2GHz 时钟是否可以在 /3分频器之后保持50%的占空比?

谢谢。

Edmund

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Edmund、
    不、如果您使用1/3、您不会得到50%、我认为它接近33%。 这意味着更高的二次谐波。

    此致、
    Dean