主题中讨论的其他器件: TICSPRO-SW、
大家好、
lmk04828是否有任何 HDL 行为测试台模型?
我想知道我的 SPI 状态机是否正确设置了寄存器。
我基本上想将 oscout/CLKIN (2)分配为我的输入时钟、该时钟为 sdclkout (3)和 dclkout (4)提供反馈。
此外、我希望获取3GHz VCO 并在 clkout (0)、(8)和(10)上输出1.5GHz。
关于引脚59和58 (CLKIN_SEL)、我不知道是什么选择 CLKIN (2)。
是的
ACTIVE_CLK <= CLKIN_SEL ="00"时的 CLKIN (0);如果 CLKIN_SEL ="01"、则 CLKIN (1);如果 CLKIN_SEL="10"、则 CLKIN (2);
是不是
ACTIVE_CLK <= CLKIN (0)当 CLKIN_SEL ="01"时、否则 CLKIN (1)当 CLKIN_SEL ="10"时、CLKIN (2)当 CLKIN_SEL ="11"时、CLKIN (2);
我在某个位置读取到、如果线路处于非活动状态、器件将更改 CLKIN、这让我想知道 CLKIN_SEL 是否必须为00才能允许时钟自动分配。
非常感谢您帮助连接到 FPGA。 请向我指出任何视频
此致