This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] NE556:556计时器不工作;但单独供电时工作正常

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: NE556, NE555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/740703/ne556-556-timer-not-working-but-works-correctly-when-powered-separately

器件型号:NE556
主题中讨论的其他器件: NE555

连接的是一个带有556芯片的电路(我认为 NE、SA、NA 都应该正常工作)。 我在试验电路板和 PCB 上都有这个电路。 定时器1应提供一个1 sot 8秒的定时器、而定时器2应提供一个0.5 s 的开启和0.5 s 的关闭定时器。 OUT1连接到 RESET2的电路应提供0.5秒的计时器开启和0.5秒的关闭时间、总共8秒、而我只得到1秒的 LED 开启、然后它保持关闭状态。 我用2 555来检查这个设置(也连接了它们的输出来复位)、并单独测试了556内的2个定时器、它们工作正常! 当我将它们连接在一起时、它们只提供1秒的输出。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aartthi、

    它应该起作用。 我以6.8秒的频率进行了一次半拍,但如果 C3处于其容差的高侧,则可能是8秒。
    首先要检查的是14V、以确保它是干净的。 然后检查1OUT/2RESET、以查看是否为6至8秒高脉冲、然后为低脉冲。
    如果正常、则调试右侧。 如果调试不好、请左侧。 1THRESH 可通过 DMM 或实时示波器进行观看、2THRES 更适合在示波器上观看。 由于大电容1uF 和10uF 正在快速放电、因此确保 U1、C3和 C2的接地侧保持0V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯、左侧不会保持高电平6-8秒。 它仅保持高电平1秒。 我使用的是12V 便携式电池、您认为我应该改用电源吗? 我如何确保接地为0V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarthi、

    尝试在引脚7和14附近添加一个 VCC 接地电容器、100nF 是好的。 NE555和 NE556在开关时具有大量的击穿电流、因此必须使用旁路电容器。

    对于接地检查、请在计时器的引脚7处使用带接地引线的示波器。 然后在其他接地节点上使用探头并查找电压尖峰。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aarthi、

    您是否能够获得所需的输出?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    罗纳德

    很抱歉耽误你的回答。 我出差、现在回到了办公桌。 通过在 v+和 GND 之间添加电容器、并将 R4电阻器从20k Ω 降低到1k Ω、这很有帮助。 但是、添加电容器并不起作用。 感谢您的建议!