This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CDCLVC1104:输入压摆率

Guru**** 2869270 points

Other Parts Discussed in Thread: CDCLVC1104, CDCV304, LMK00105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/739554/cdclvc1104-input-slew-rate

器件型号:CDCLVC1104
主题中讨论的其他器件: CDCV304LMK00105

您好!

 

我对输入压摆率有疑问。

 

CDCLVC1104数据表将“输入压摆率”定义为1 (MN)和4 (MAX) V/ns。

现在、客户正在查看一些晶体振荡器、但他们发现很难同时满足 MIN 和 MAX。

它们可以通过减小负载电容值来满足最大值,但这样做会带来最小值是不能满足的

包括温度和电压漂移的容差。

我的问题是、您是否有任何推荐的晶体振荡器来满足此要求?

 

此致、

OBA

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    是的、最小规格 A 1V/ns 相对较高。 我查看了一些 XO 数据表、发现我查看的数据表未能完全符合要求。 我确实找到了一些 Crystek VCXO C33xx 型号、该型号的振荡器>= 80.10MHz 时、最大输出规格为2ns。 假设输出电压为3.3V、0.6 * 3.3V / 2ns = 0.99ns/V、这非常接近规格。 我确信该器件上上升时间的典型值将超过正常值、但我知道这在技术上违反了数据表。

    我的经验是、虽然在某个时间点较慢的压摆率会中断输入、但通常这只是对本底噪声的影响。 例如、LMK0482x 器件指定的最小值为0.15V/ns、但典型值为0.5V/ns、并注意低于典型值可能会导致性能下降。

    --

    您是否考虑过 LMK00105或 CDCV304?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timothy、

     

    很抱歉,我在问题中发现了一个大错误。

    我将压摆率和上升/下降时间混合在一起。 压摆率值较小意味着上升/下降时间较慢。 我昨天发布的内容是相反的。

     

    我想问的是、它们可以通过减小负载电容值来满足最小值(=slow)、但这样做会超过最大值(=too fast)

    包括温度和电压漂移的容差。

    你怎么看?

     

    此致、

    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我认为1V/ns 至4V/ns 的范围相当宽、只要移除一些电容器并且速度过快、4V/ns 就不会造成问题。 假设3.3V 信号的范围为20%至80%、1V/ns 至4V/ns 意味着上升时间从1.98ns 上升时间到0.495ns 上升时间。

    最大规格很有趣、通常越高越好。 我可以看到限制压摆率的唯一原因是、如果边沿更快、您将具有更高的奇次谐波含量。

    我认为您的问题可能不是最大4V/ns、而是最小1V/ns。

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉我迟到了。
    我再次检查并确认最大值、4V/ns、是问题所在。
    总之、您是否有任何推荐的晶体振荡器器器件型号来满足此输入规格?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oba、

    我将看到我可以找到的内容。 需要多大的频率?

    73、
    Timothy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    需要24MHz 和65.536MHz。

    此致、
    OBA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、我将告诉您我发现的内容。

    73、
    Timothy