This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ32000:与 CR2032一起使用时提供电池保护

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ32000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741919/bq32000-battery-protection-when-used-with-cr2032

器件型号:BQ32000

您好!

BQ32000是否需要任何附加组件(二极管、电阻器...) 何时与(不可充电) CR2032纽扣电池配合使用?

目前、我已将纽扣电池(在支架中)直接连接到 Vback (引脚3)和 GND (引脚4)。

此致、

环路2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lo2、

    使用不可充电电池时无需其他组件。 根据数据表第7.3.3节涓流充电、仅当寄存器 Tche[3:0]= 0x5且 TCH2 = 1时才启用涓流充电。 因此、请确保编程的 Tche[3:0]不等于5且 TCH2=0。

    Tche[3:0]的默认值为0xA、TCH2为0。

    73、
    Timothy