This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMX2492:多路复用器状态:输出 RAMP_CNT 已完成

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741537/lmx2492-mux-state-output-ramp_cnt-finished

器件型号:LMX2492

我想生成 N 个波形并知道 PLL 何时完成、

而不会轮询 RAMP_EN 位。

我已经在 TRIG1引脚上尝试过输出复用、状态"输出斜坡_CNT 已完成"=值38。

在此测试期间、TRIG1_PIN 为"输出 PP"=值2

此外、CodeLoader4或 TICS Pro 不允许设置此选项(保留)、

我使用了相同的选项、为 TRIG1_MUX 写入值38。

我已经验证、只有当我仅生成一个段的波形时、该选项才会正常工作、

TRIG1多路复用器=输出 RAMP_CNT 已完成但超过1段无法正常工作、

我错了一些设置?

此致、

亚历山德罗

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚历山德罗

    我看到 TICSPro 调用状态38"保留"、但数据表显示"Output ram_CNT finished"。 在这种情况下、请相信数据表、尽管我们尚未非常彻底地测试此状态。

    总之、我认为这可能就是它的存在方式。
    改用"Ramp0 Active"或其中一种状态是否有意义? 我们已经更彻底地尝试了这些方法。

    此致、
    Dean