This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMK04828-EP:时钟设计工具

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMK04828, LMK04828-EP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/clock-timing-group/clock-and-timing/f/clock-timing-forum/741691/lmk04828-ep-clock-design-tool

器件型号:LMK04828-EP
主题中讨论的其他器件:LMK04828

我们希望设置 LMK04828以支持2.88GHz 的 VCO1频率。  这在标准 LMK04828上的内部 VCO 范围之外、但在-EP 版本的 VCO1范围内。

为了将其用于-EP 设计仿真、LMK04828的 CDT 是否准确地仿真了在2.88GHz 下运行的 VCO1?   

使用标准 LMK04828 EVM 的快速工作台测试显示、当配置为2.88GHz 时、PLL 锁定和良好的相位噪声(由于新的 PFD 设置、必须调整环路滤波器的 R2值)。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!

    我想您会发现、CDT 中 LMK04828的仿真值对于 LMK04828-EP 而言足够接近。

    73、
    Timothy